8536IB1904FR-04

Surveillance diagnostique

La surveillance diagnostique a lieu immédiatement à la sollicitation de la fonction de sécurité. Le temps nécessaire pour détecter le défaut et amener la machine à un état non dangereux doit par conséquent être plus court que le temps nécessaire pour atteindre la zone dangereuse.

Selon ISO 13849-2, 9.2.3, pour la catégorie 2 : Le MTTFd * de l’équipement de surveillance doit être supérieur à la moitié du MTTFd de la logique. La contribution de TeSys island au MTTFd de la surveillance diagnostique est MTTFd > 100 ans.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?