8536IB1904FR-04

Contrôles de l’état des équipements

Effectuez les contrôles décrits dans le tableau suivant pour vérifier que les cycle des contacteurs des SIL* restent dans les limites d’une durée de vie acceptable.

1

En utilisant la fonction DIAGNOSTICS des outils DTM ou OMT TeSys™ island, accédez aux informations matérielles de chaque démarreur SIL.

2

Si le Nombre de cycles de contacteurs est supérieur à B10d (= 1 369 863), remplacez le démarreur SIL.

3

Si ce n’est pas le cas, utilisez la valeur Nombre de cycles de contacteurs pour programmer la prochaine maintenance. Voir Programme de maintenance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?