8536IB1904FR-04

Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 3/4

Exemple : Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 3/4 *

Légende de l’exemple : Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 3/4

Liaison parallèle

Bouton de démarrage S2

Liaison inverse

Entrée

Alimentation électrique

Démarrage

Connecteur pour câble plat

Extension

Module d’interface SIL (SIM)

Arrêt contrôlé

Module Preventa XPS-UAF

Catégorie d’arrêt 1

Bouton d’arrêt d’urgence (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?