8536IB1904FR-04

Essai d’acceptation

L’intégrateur de système ou fabricant de machines doit effectuer un essai de réception de la fonction de sécurité pour vérifier et documenter la fonctionnalité correcte de la fonction de sécurité. L’intégrateur de système ou fabricant de machines certifie ainsi avoir testé l’efficacité des fonctions de sécurité utilisées. L’essai d’acceptation doit être effectué sur la base de l’analyse des dangers et de l’évaluation des risques. Dans le cas d'un mode de faible sollicitation de catégorie 4, la fonction de sécurité doit être testée au moins une fois par mois. Toutes les normes et tous les règlements applicables doivent être respectés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?