Architecture de commutation basse/haute fréquence
Les informations de cette section peuvent être utilisées pour déterminer si vous utilisez une architecture basse ou haute fréquence.
La partie électromécanique du démarreur SIL * est caractérisée par un B10d.
Pour calculer le MTTFd (selon ISO 13849-1) ou λd (selon CEI 62061), on utilise la formule suivante :
|
MTTFd = B10d / (0,1 * Nop) avec λd = 1 / MTTFd Nop : Nombre d’opérations annuel moyen |
Selon la norme ISO 13849, la durée de fonctionnement d’un composant électromécanique est limitée à T10d (le temps moyen jusqu’à ce que 10 % des composants connaissent une défaillance dangereuse*).
La durée de fonctionnement d’un démarreur SIL est donc limitée à :
|
T10d = B10d / Nop |
Le B10d du démarreur SIL est B10d = 1 369 863 ; en supposant un T10d de 10 ans, le nombre de cycles pour un démarreur SIL TeSys island est limité à Nop = B10d / T10 = 131 400/an (soit une moyenne annuelle de 15 cycles/h).
Si l’application nécessite un Nop inférieur à cette valeur, elle entre dans la catégorie des fréquences de commutation basses (dans laquelle les avatars SIL peuvent être utilisés tels quels). Sinon, elle tombe dans la catégorie des fréquences de commutation élevées (dans laquelle la fonction de sécurité doit être implémentée avec un avatar SIL dédié comme décrit ci-dessous).