8536IB1904FR-04

Élément de capteur relatif à la sécurité

Le module SIM est connecté en amont comme suit :

  • À la source 24 VCC

  • À l’élément capteur relatif à la sécurité ou à un module Preventa XPS (ou équivalent)

Le module SIM est conçu avec deux canaux d’entrée pour recevoir des éléments capteur relatifs à la sécurité bicanaux. Pour un niveau plus élevé de tolérance aux pannes, l’architecture à deux canaux d’entrée est recommandée.

Pour les schémas de câblage ci-dessous, reportez-vous à la Légende des schémas de câblage des canaux SIM.

Modules SIM – Raccordement monocanal

Modules SIM – Raccordement bicanal

Légende des schémas de câblage des canaux SIM

Bouton d’arrêt d’urgence (S1)

Connecteur pour câble plat

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?