Exigences architecturales pour la catégorie de câblage 1
L’architecture désignée pour la catégorie 1 est définie dans la norme EN ISO 13849-1, 6.2.4.
|
I : équipement d’entrée (input) |
|
L : logique |
|
O : équipement de sortie (output) |
|
im : moyens d’interconnexion |
Pour la catégorie de câblage 1, le SRP/CS, partie du système de commande relative à la sécurité, doit être conçu et construit à l’aide de composants éprouvés.
Un « composant éprouvé » pour une application relative à la sécurité est un composant qui a été :
-
soit largement utilisé dans le passé avec des résultats positifs dans des applications similaires ;
-
soit fabriqué et vérifié selon des principes qui démontrent leur adéquation et leur fiabilité pour des applications relatives à la sécurité.
Il n’y a pas de couverture de diagnostic (DCavg = aucune) dans les systèmes de catégorie 1.