Module d’interface SIL
Valeurs calculées du module d’interface SIL * (SIM)
|
Architecture |
SIM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH* |
PFD* |
SFF* |
HFT* |
MTTFd (années) |
DC* |
|
|
Catégorie de câblage 1* |
2,10–10 |
2,10–5 |
>90 % |
1 |
17 459 |
Sans objet |
|
Catégorie de câblage 2 |
>99 % |
90 % |
||||
|
Catégorie de câblage 3 |
>99 % |
90 % |
||||
|
Catégorie de câblage 4 |
99 % |
99 % |
||||
Les exigences architecturales définies dans le tableau 3 de la norme CEI 61508-2 et le tableau 5 de la norme EN 62061 sont satisfaites jusqu’au niveau SIL 3.