8536IB1904FR-04

Raccordement des avatars SIL

Les schémas de câblage de cette section concernent les avatars SIL*. Le tableau suivant donne la légende des diagrammes de cette section.

Légende des schémas de câblage

Verrouillage mécanique

Liaison parallèle

Liaison inverse

Circuit électrique

Commutateur – Arrêt SIL, W. Cat 1/2 *

Moteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Moteur deux vitesses – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Commutateur – Arrêt SIL, W. Cat 3/4 *

Moteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Moteur deux vitesses – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Convoyeur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Convoyeur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?