État des contacts des démarreurs SIL
L’état des démarreurs SIL* appartenant à un groupe SIL est signalé via les connexions Mirror In/Out du module Modules SIM. Ceci permet l’implémentation d’architectures avec catégorie de câblage 2* dans lesquelles les contacts miroir sont connectés au module Preventa XPS (ou équivalent). Ces configurations permettent une surveillance directe des dispositifs électromécaniques par un élément de contact relié mécaniquement, ce qui donne une couverture de diagnostic allant jusqu’à 99 %. Voir EN ISO 13849-1, Tableau E.1 – Estimations pour la couverture de diagnostic (DC).
État des contacts des démarreurs SIL
|
État du groupe SIL |
État du contact Mirror In/Out |
|---|---|
|
Tous les démarreurs SIL ouverts |
Contact Mirror In/Out fermé |
|
Au moins un démarreur SIL fermé |
Contact Mirror In/Out ouvert |
|
TeSys island hors tension ou défaut détecté par la fonction de sécurité |
Contact Mirror In/Out ouvert |