8536IB1904FR-04

Sécurité fonctionnelle dans TeSys island

TeSys™ island fournit des avatars et des dispositifs physiques spécifiques pour construire des configurations pour les fonctions de Catégorie d’arrêt 0 et de Catégorie d’arrêt 1 selon la norme EN/CEI 60204-1. Les avatars TeSys sont des représentations numériques des modules physiques de l’îlot. Toutefois, la fonction de sécurité de TeSys island repose exclusivement sur des composants matériels électromécaniques. Les équipements spécifiques sont le démarreur SIL*et le module d’interface SIL. Un autre concept important est le groupe SIL : un ensemble d’avatars associés à un module d’interface SIL et qui suivent la même fonction de sécurité. Plusieurs groupes SIL sont possibles à l’intérieur d’un même îlot.

TeSys island doit être intégré à d’autres éléments relatifs à la sécurité dans un système relatif à la sécurité plus large pour contribuer à la sécurité fonctionnelle d’une machine ou d’un système/procédé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?