8536IB1904FR-04

Isolation des câbles protégés

DANGER
RISQUE DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
Veillez à installer les câbles du système relatif à la sécurité conformément à la norme ISO 13849-2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

S’il existe un risque de courts-circuits et de courts-circuits transversaux avec les câbles du système relatif à la sécurité, et qu’ils ne puissent pas être détectés par les équipements en amont, une installation avec câbles protégés conformément à ISO 13849-2 est nécessaire.

Dans une installation avec câbles non protégés, les deux signaux (les deux canaux) d’une fonction de sécurité en court-circuit peuvent être connectés à une tension externe si un câble est endommagé. Dans un tel cas, la fonction de sécurité n’est plus opérationnelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?