8536IB1904FR-04

Configuration Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 1

NOTE: Safety Integrity Level (niveau d’intégrité) selon la norme CEI 61508. Catégorie de câblage 1 selon la norme ISO 13849. Catégorie d’arrêt 0 selon EN/CEI 60204-1.

L’arrêt SIL du moteur est directement contrôlé par l’ouverture du contact du bouton d’arrêt d’urgence.

Arrêt SIL

Avatar A1

Catégorie de câblage 1, Catégorie d’arrêt 0

Groupe SIL 1

Automate programmable

Moteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?