8536IB1904FR-04

Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2

Exemple : Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2 *

Légende de l’exemple : Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2

Interverrouillage mécanique

Bouton d’arrêt d’urgence (S1)

Liaison parallèle

Module Preventa XPS-UAF

Liaison inverse

Bouton de démarrage (S2)

Alimentation électrique

Entrée

Connecteur pour câble plat

Démarrage

Modules d’interface SIL (SIM)

Extension

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?