8536IB1904FR-04

Module d’interface SIL

Le module d’interface SIL* (SIM) TeSys™ island est un module accessoire nécessaire pour activer la fonction de sécurité fonctionnelle de l’îlot.

La fonction d’arrêt SIL est obtenue par des moyens purement électromécaniques, sans aucune communication numérique ni intervention du coupleur de bus.

Le module SIM :

  • s’interface avec un module XPS Preventa™ (ou équivalent) externe ;

  • commande la fonction d’arrêt de son groupe SIL ;

  • échange des données de fonctionnement avec le coupleur de bus ;

  • fournit une indication opérationnelle par l’intermédiaire de voyants en face avant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?