8536IB1904FR-04

Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 2

Exemple : Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 2 *

Légende de l’exemple : Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 2

Interverrouillage mécanique

Entrée

Liaison parallèle

Démarrage

Liaison inverse

Extension

Connecteur pour câble plat

Arrêt contrôlé

Modules d’interface SIL (SIM)

Catégorie d’arrêt 1

Alimentation électrique

Disjoncteur amont

Bouton d’arrêt d’urgence (S1)

Automate programmable

Bouton de démarrage S2

Coupleur de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?