Tolérance aux défaillances de matériel (HFT) et proportion de défaillances en sécurité (SFF)
En fonction du SIL * du système relatif à la sécurité, la norme CEI 61508 exige une tolérance aux défauts de matériel (HFT, pour Hardware Fault Tolerance) spécifique en relation avec une certaine proportion de défaillances en sécurité (SFF, pour Safe Failure Fraction).
La HFT est la capacité d’un système à exécuter la fonction de sécurité requise malgré la présence d’un ou de plusieurs défauts matériels.
La SFF d’un système est définie comme le rapport entre le taux de défaillances « en sécurité » et le taux de défaillance total du système.
Selon la norme CEI 61508, le SIL maximal qu’un système est susceptible d’obtenir est en partie déterminé par la HFT et la SFF de ce système.
Ces types sont spécifiés sur la base des critères définis dans la norme pour les éléments relatifs à la sécurité.
|
SFF |
Sous-système HFT Type A |
Sous-système HFT Type B |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
|
≤ 60 % |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
— |
SIL 1 |
SIL 2 |
|
60 % – < 90 % |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
|
90 %…< 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
|
≥ 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |