Fréquence moyenne de défaillance dangereuse [h–1] (PFH). (Défaillance dangereuse au sens de la norme CEI 61508-4)
Afin de maintenir la fonction de sécurité, la norme CEI 61508 exige différents niveaux de mesures pour éviter et contrôler les erreurs détectées, en fonction du niveau SIL* requis.
Tous les composants d’une fonction de sécurité doivent faire l’objet d’une évaluation de probabilité visant à évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour contrôler les défauts détectés.
Cette évaluation a déterminé la valeur PFH (fréquence moyenne de défaillance dangereuse* [h–1]) pour un système relatif à la sécurité. Il s’agit de la probabilité par heure qu’un système relatif à la sécurité tombe en panne de manière dangereuse et que la fonction de sécurité ne puisse être exécutée correctement.
Selon le niveau SIL, la PFH ne doit pas dépasser certaines valeurs pour l’ensemble du système relatif à la sécurité.
Les valeurs PFH individuelles d’une chaîne fonctionnelle sont additionnées. Le résultat ne doit pas dépasser la valeur maximale spécifiée dans la norme.
|
Niveau d’intégrité de sécurité |
Fréquence moyenne de défaillance dangereuse* [h–1] (PFH) en cas de sollicitation élevée ou de sollicitation continue. |
|---|---|
|
4 |
10–9 ≤ … < 10–8 |
|
3 |
10–8 ≤ … < 10–7 |
|
2 |
10–7 ≤ … < 10–6 |
|
1 |
10–6 ≤ … < 10–5 |