8536IB1904FR-04

Norme EN ISO 13849

Cette norme européenne spécifie la procédure de validation, y compris l’analyse des dangers, l’évaluation des risques et les essais, pour les fonctions de sécurité et les catégories des parties des systèmes de commande relatifs à la sécurité. La description des fonctions de sécurité et des exigences pour les catégories est donnée dans la norme ISO 13849-1, qui couvre les principes généraux de conception. Certaines exigences en matière de validation sont générales, d’autres sont propres à la technologie utilisée. La norme EN ISO 13849-2 spécifie également les conditions dans lesquelles la validation par essais des parties des systèmes de commande relatifs à la sécurité doit être effectuée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?