8536IB1904FR-04

Configuration Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2

NOTE: Safety Integrity Level (niveau d’intégrité) selon la norme CEI 61508. Catégorie de câblage 2 selon la norme ISO 13849. Catégorie d’arrêt 0 selon EN/CEI 60204-1.

Exemple : Configuration Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2 (surveillance indirecte)

Légende pour Exemple : Configuration Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2 (surveillance indirecte)

Verrouillage mécanique

Coupleur de bus

Liaison parallèle

Automate programmable

Liaison inverse

Disjoncteur en amont

Bouton d’arrêt d’urgence (S1)

Alimentation

Connecteur pour câble plat

Entrée

Modules d’interface SIL (SIM)

Début

Module Preventa XPS-UAF

Extension

Bouton de démarrage (S2)

   

Exemple : Configuration Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2 (surveillance directe)

Verrouillage mécanique

Modules d’interface SIL (SIM)

Liaison parallèle

Automate à fonction de sécurité

Liaison inverse

Disjoncteur en amont

Bouton d’arrêt d’urgence (S1)

Entrée numérique

Connecteur pour câble plat

Sortie numérique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?