8536IB1904FR-04

Catégorie de câblage 2

L’élément capteur relatif à la sécurité est relié à un module Preventa XPS (ou équivalent). Les sorties du module Preventa XPS (ou équivalent) sont connectées aux entrées SIL-IN / SIL Common du module d’interface SIL*.

Pour satisfaire aux exigences de la catégorie 2, le retour de contact miroir (Mirror In / Mirror Out) doit être surveillé par un module Preventa XPS (ou équivalent) qui effectue un diagnostic externe du contact miroir. Si le contact miroir ne se ferme pas à l’arrêt, le prochain redémarrage est empêché pour tous les démarreurs SIL du groupe SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?