8536IB1904FR-04

Démarreurs SIL

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Pour des instructions complètes sur la sécurité fonctionnelle, reportez-vous au Guide de sécurité fonctionnelle de TeSys™ island, 8536IB1904.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les démarreurs SIL* offrent des fonctions similaires aux démarreurs standard mais sont associés à un module d’interface SIL.

Voici les fonctions principales des démarreurs SIL :

  • Fournir les fonctionnalités de Catégorie d’arrêt 0 et de Catégorie d’arrêt 1*

  • Assurer le contrôle opérationnel pour les charges

  • Mesurer les données électriques relatives à la charge

  • Fournir des données de contrôle énergétique lorsqu’un module d’interface de tension est installé sur l’îlot TeSys island

Plusieurs démarreurs SIL peuvent être nécessaires pour une seule fonction d’TeSys avatar. Par exemple, l’avatar Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2* comprend deux démarreurs SIL. De plus, les avatars utilisant des démarreurs SIL comprennent toujours un module d’interface SIL.

Les démarreurs SIL sont raccordés comme suit :

  • En amont d’un disjoncteur

  • En aval de la charge

Les démarreurs SIL communiquent avec le coupleur de bus en envoyant des données de fonctionnement et en recevant des commandes.

Valeurs nominales des démarreurs SIL

Puissance nominale

Ampérage

Référence

kW

hp

4

5

0,18—9

TPRSS009

11

15

0,5—25

TPRSS025

18.5

20

0,76—38

TPRSS038

30

40

3,25—65

TPRSS065

37

40

4—80

TPRSS080

Caractéristiques des démarreurs SIL

Câble plat (pour le raccordement avec le module à gauche)

Plaque d’identité

Voyants indicateurs d’état

Pont mobile

Raccordements d’alimentation en amont

Raccordements d’alimentation en aval

Code QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?