Requisitos de la arquitectura para la Categoría de cableado 2
La arquitectura designada para la Categoría 2 se define en la norma EN ISO 13849-1, 6.2.5.
|
I: dispositivo de entrada |
m: supervisión |
|
L: lógica |
TE: equipo de prueba |
|
O: dispositivo de salida |
OTE: salida del TE |
|
im: medios de interconexión |
SRP/CS, la pieza del sistema de control relacionada con la seguridad, con Categoría de cableado 2, debe designarse de forma que su función o funciones se comprueben a intervalos adecuados a través del sistema de control de la máquina.
En las arquitectura de canal único, un SIM se asocia con un arrancador SIL*.
Más concretamente, para la Categoría de cableado 2, el contacto de espejo está conectado al módulo Preventa™ XPS (o equivalente). Si el estado de la línea de retroalimentación del contacto de espejo no es igual al estado de la salida del módulo Preventa XPS (o equivalente), el módulo Preventa XPS (o equivalente) bloquea un segundo inicio.