8536IB1904ES-04

Elemento sensor relacionado con la seguridad

El módulo SIM está conectado aguas arriba:

  • a la fuente de 24 V CC

  • al elemento sensor relacionado con la seguridad o a un módulo Preventa XPS (o equivalente).

El módulo SIM está diseñado con dos canales de entrada para alojar elementos sensores relacionados con la seguridad de doble canal. Para un nivel superior de tolerancia a fallos, se recomienda la arquitectura de canal de dos entradas.

Para ver los diagramas de cableado de abajo, consulte la Leyenda para los diagramas de cableado de canal SIM.

SIM — Cableado de un canal

SIM — Cableado de dos canales

Leyenda para los diagramas de cableado de canal SIM

Pulsador de parada de emergencia (S1)

Conector de cable plano

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?