8536IB1904ES-04

Comprobaciones de uso de un dispositivo

Lleve a cabo las comprobaciones descritas en la siguiente tabla para verificar que los ciclos del contactor del arrancador SIL* están dentro de los límites de vida útil aceptables.

1

Utilizando la función DIAGNÓSTICO de dispositivos de TeSys™ island DTM u OMT, acceda a la información de activos de dispositivo de cada arrancador SIL.

2

Si el Número de ciclos del contactor es superior al B10d (=1.369.863), sustituya el arrancador SIL.

3

Si no, utilice el valor del Número de ciclos del contactor para programar el siguiente mantenimiento. Consulte la sección Programa de mantenimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?