8536IB1904ES-04

Supervisión de diagnóstico

Dado que la supervisión de diagnóstico se realiza inmediatamente a petición de la función de seguridad, el tiempo total para detectar el fallo y llevar la máquina a un estado no peligroso debe ser más corto que el tiempo para alcanzar el área peligrosa.

De acuerdo con ISO 13849-2, 9.2.3, para la Categoría 2: El MTTFd * del equipo de supervisión debe ser superior a la mitad del MTTFd de la lógica. La contribución de TeSys island al MTTFd de la supervisión de diagnóstico es de MTTFd > 100 años.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?