8536IB1904ES-04

Seguridad funcional en TeSys island

TeSys™ island ofrece avatares y dispositivos físicos para la configuración de funciones de Categoría de parada 0 y Categoría de parada 1 de acuerdo con la norma EN/IEC 60204-1. Los avatares de TeSys son representaciones digitales de los módulos físicos de la isla, si bien la función de seguridad de TeSys island se basa únicamente en los componentes de hardware electromecánicos. Los dispositivos específicos son el arrancador SIL* y el módulo de interfaz SIL. Otro concepto importante es el grupo SIL: un conjunto de avatares asociados a un módulo de interfaz SIL y que siguen la misma función de seguridad. Puede haber varios grupos SIL dentro de una isla.

TeSys island debe integrarse con otros elementos relacionados con la seguridad en un sistema relacionado con la seguridad más amplio para ayudar a garantizar la seguridad funcional de una máquina o un sistema/proceso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?