Arquitectura de conmutación de baja/alta frecuencia
Es posible utilizar la información incluida en esta sección para determinar si el funcionamiento se lleva a cabo en una arquitectura de frecuencia baja o alta.
La parte electromecánica del arrancador SIL * posee características B10d.
Para calcular el MTTFd (de acuerdo con ISO 13849-1) o λd (de acuerdo con IEC 62061), se aplica la siguiente fórmula:
|
MTTFd=B10d/(0,1*Nop) con λd=1/MTTFd Nop: Número medio de operaciones anuales |
De acuerdo con la norma ISO 13849, el tiempo de funcionamiento de un componente electromecánico está limitado a T10d (el tiempo medio hasta que el 10 % de los componentes falla peligrosamente*).
En consecuencia, el tiempo de funcionamiento de un arrancador SIL está limitado a:
|
T10d=B10d/Nop |
El B10d de un arrancador SIL es B10d = 1.369.863 y, suponiendo un T10d de 10 años, el número de ciclos para un arrancador SIL de la TeSys está limitado a Nop = B10d/T10 = 131.400/año (o una media anual de 15 ciclos/h).
Si la aplicación exige un Nop inferior a ese valor, queda dentro de la categoría de frecuencia de conmutación baja (donde los avatares SIL pueden utilizarse tal cual). De lo contrario, queda dentro de la categoría de frecuencia de conmutación alta (donde la función de seguridad debe implementarse con un avatar SIL específico como se describe abajo).