8536IB1904ES-04

Aislamiento de cable protegido

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Asegúrese de instalar los cables del sistema relacionado con la seguridad de conformidad con la norma ISO 13849-2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Si se pueden producir cortocircuitos y circuitos cruzados con los cables del sistema relacionado con la seguridad y si los dispositivos anteriores no los detectan, se requiere la instalación de cables protegidos de acuerdo con la norma ISO 13849-2.

En el caso de una instalación con cables sin protección, las dos señales (ambos canales) de una función de seguridad en estado de cortocircuito pueden conectarse a tensión externa si un cable está dañado. En este caso, la función de seguridad dejará de estar operativa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?