8536IB1904ES-04

Cableado de avatares SIL

Los diagramas de cableado de esta sección corresponden a los avatares SIL*. La siguiente tabla es una leyenda para los diagramas de esta sección.

Leyenda para los diagramas de cableado

Enclavamiento mecánico

Conexión paralela

Conexión de inversión

Circuito eléctrico

Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 1/2 *

Motor de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos direcciones - Parada de SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades - Parada de SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades y dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 3/4 *

Motor de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

Motor de dos direcciones - Parada de SIL, Cat. cableado 3/4

Motor de dos velocidades— Parada de SIL, Cat. cableado 3/4

Motor de dos velocidades y dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

Cinta transportadora de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Cinta transportadora de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?