8536IB1904ES-04

Módulo de interfaz SIL

El módulo de interfaz SIL* (SIM) de TeSys™ island es un módulo complementario necesario para habilitar la característica de Seguridad funcional de la isla.

La función de Parada SIL se consigue a través de medios puramente electromecánicos sin necesidad de módulos de interfaz de bus ni de comunicación digitales.

El SIM:

  • se conecta a un módulo externo Preventa™ XPS (o equivalente)

  • controla la función de parada de su grupo SIL

  • intercambia datos de funcionamiento con el módulo de interfaz de bus

  • indica la información de funcionamiento a través de los LED frontales

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?