8536IB1904ES-04

Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 2

Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 2 *

Leyenda de Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 2

Bloqueo mecánico

Pulsador de parada de emergencia (S1)

Conexión paralela

Módulo Preventa XPS-UAF

Conexión de inversión

Botón Inicio (S2)

Alimentación

Entrada

Conector de cable plano

Iniciar

Módulo de interfaz SIL (SIM)

Extensión

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?