8536IB1904ES-04

Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 2

Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 2 *

Leyenda de Ejemplo: Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 2

Bloqueo mecánico

Entrada

Conexión paralela

Iniciar

Conexión de inversión

Extensión

Conector de cable plano

Parada controlada

Módulo de interfaz SIL (SIM)

Categoría de parada 1

Alimentación

Interruptor automático aguas arriba

Pulsador de parada de emergencia (S1)

PLC

Botón Inicio S2

Acoplador de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?