8536IB1904ES-04

Parada SIL, Categoría de parada 0, Arquitectura categoría de cableado 2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508. Categoría de cableado de cableado 2 según la norma ISO 13849. Categoría de parada 0 según la norma EN/IEC 60204-1.

Ejemplo: Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2 — Categoría de parada 0, Arquitectura categoría de cableado 2 (supervisión indirecta)

Leyenda de Ejemplo: Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2 — Categoría de parada 0, Arquitectura categoría de cableado 2 (supervisión indirecta)

Enclavamiento mecánico

Modulo de interfaz de bus

Conexión paralela

PLC

Conexión de inversión

Disyuntor aguas arriba

Pulsador de parada de emergencia (S1)

Fuente de alimentación

Conector de cable plano

Entrada

Módulo de interfaz SIL (SIM)

Inicio

Módulo Preventa XPS-UAF

Extensión

Botón Inicio (S2)

   

Ejemplo: Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2 — Categoría de parada 0, Arquitectura categoría de cableado 2 (supervisión directa)

Enclavamiento mecánico

Módulo de interfaz SIL (SIM)

Conexión paralela

PLC función de seguridad

Conexión de inversión

Disyuntor aguas arriba

Pulsador de parada de emergencia (S1)

Entrada digital

Conector de cable plano

Salida digital

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?