8536IB1904ES-04

Categoría de cableado 2

El elemento sensor relacionado con la seguridad se cablea a un módulo Preventa XPS (o equivalente). Las salidas del módulo Preventa XPS (o equivalente) se cablean a las entradas SIL-IN/SIL Common del módulo de interfaz SIL*.

Para cumplir con el requisito de la Categoría 2, la retroalimentación del contacto de espejo (Mirror In/Mirror Out) debe ser supervisada por un módulo Preventa XPS (o equivalente) que realice una supervisión de diagnóstico externa del contacto de espejo. Si el contacto espejo no se cierra en parada, se impide el siguiente reinicio a todos los arrancadores SIL del grupo SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?