Atribuir o nome do dispositivo PROFINET
O Controlador do PROFINET IO (neste caso, o PLC) exige o nome do PROFINET do dispositivo para garantir que o dispositivo PROFINET IO possa ser localizado na rede. Para verificar se o nome no Siemens® TIA Portal corresponde à configuração no software SoMove™, use o seguinte procedimento.
-
No software SoMove™, procure o nome da rede para a interface de rede nas configurações do avatar do sistema em FIELDBUS → START-UP → Network Name (REDE DE CAMPO → INICIALIZAÇÃO → Nome da rede). Esse é o nome do PROFINET padrão do dispositivo.
-
No Siemens® TIA Portal, procure o nome do PROFINET da interface de rede nas configurações de interface do PROFINET da interface de rede do TeSys™ island.
-
Se os nomes não forem iguais, o nome do PROFINET deverá ser alterado de uma das seguintes maneiras:
-
No Siemens TIA Portal, desmarque a caixa de seleção Generate PROFINET device name automatically (Gerar nome do dispositivo PROFINET automaticamente) e substitua o nome do dispositivo PROFINET pelo nome do PROFINET em uso na interface de rede do TeSys™ island.
-
Atribua o nome do PROFINET usado no Siemens TIA Portal ao TeSys™ island usando o software SoMove™ ou a Ferramenta de operação e manutenção do TeSys™ island.
-
Atribua o nome do PROFINET ao TeSys island usando os comandos do DCP (Discovery and Configuration Protocol) do PROFINET com a funcionalidade Assign PROFINET name (Atribuir nome do PROFINET) integrada do Siemens TIA Portal (consulte as informações do sistema do Siemens TIA Portal para obter mais detalhes). A configuração do TeSys™ island deve ser lida no software SoMove™ depois que o nome tiver sido atribuído para garantir que ela não seja sobrescrita se o projeto do SoMove™ for implantado novamente no TeSys island.
-
Para obter informações sobre como acessar as configurações do avatar do sistema, consulte o Guia de Ajuda On-line do DTM do TeSys™ island, número de documento 8536IB1907. Para obter informações sobre como acessar as propriedades do dispositivo PROFINET, consulte as informações do sistema do Siemens TIA Portal.