Funcionários qualificados
Somente pessoas treinadas adequadamente que estejam familiarizadas e entendam o conteúdo deste guia e de todas as outras documentações relacionadas ao produto estão autorizadas a trabalhar com ele.
As pessoas qualificadas devem ser capazes de detectar possíveis riscos que surjam da modificação de valores de parâmetros e, em geral, de equipamentos mecânicos, elétricos ou eletrônicos. As pessoas qualificadas devem estar familiarizadas com os padrões, as provisões e as regulamentações para a prevenção de acidentes industriais, que devem observar ao projetar e implementar o sistema.
O uso e a aplicação das informações contidas neste guia exigem conhecimento do projeto e da programação de sistemas de controle automatizados. Somente você, o usuário, o fabricante da máquina ou o integrador pode estar ciente de todas as condições e fatores presentes durante a instalação, configuração, operação e manutenção da máquina ou do processo e, portanto, pode determinar a automação e os equipamentos associados, bem como os dispositivos de segurança e intertravamentos relacionados, que podem ser usados de forma eficaz e adequada ao selecionar equipamentos de automação e controle, e qualquer outro equipamento ou software relacionado, para uma aplicação específica. Você também deve considerar as normas e/ou regulamentações locais, regionais ou nacionais aplicáveis.
Preste especial atenção à conformidade com quaisquer informações de segurança, requisitos elétricos e padrões normativos aplicáveis à sua máquina ou ao processo no uso deste equipamento.