DOCA0272PTBR-00

Importar a configuração do TeSys island para o Siemens TIA Portal

Para importar a configuração do TeSys™ island usando o software SoMove™, siga estas etapas:

  1. Inicie o software SoMove e abra o projeto em que está trabalhando.

  2. Inicie o Siemens TIA Portal e abra o projeto.

  3. Selecione Export – AML File Format (Exportar — Formato de arquivo AML) no menu Device (Dispositivo) do software SoMove para exportar a configuração do TeSys™ island.

    Exportar arquivo AML

  4. Selecione Create new AML from this configuration (Criar novo AML a partir desta configuração) na janela AML Import/Export (Importação/exportação de AML) e clique em Export (Exportar).

    Exportação de AML

  5. Selecione o caminho em que deseja armazenar o arquivo e atribua um nome de arquivo exclusivo a ele.

  6. Clique em Save (Salvar). O arquivo AML será criado no local designado.

  7. Clique em OK na janela AML File Export (Exportação de arquivo AML).

    AML File Created (Arquivo AML criado)

  8. Alterne para o software Siemens TIA Portal.

  9. Selecione Setting (Configuração) no menu Options (Opções) dentro do projeto do Siemens TIA Portal para modificar as configurações de CAx.

  10. Selecione CAx no menu da janela Settings (Configurações), à esquerda.

    Configurações de CAx

  11. Marque a caixa de seleção Save GUIDs during import: (Salvar GUIDs durante a importação), em Import settings (Configurações de importação).

  12. Selecione Import CAx data… (Importar dados CAx) no menu Tools (Ferramentas) dentro do projeto do Siemens TIA Portal para importar a configuração do TeSys™ island.

    NOTA: Se você receber a mensagem “The CAx operation cannot be started. Check if you are logged on as a member of the Siemens TIA Openness group and restart the process.” (Não foi possível iniciar a operação de CAx. Verifique se você está conectado como membro do grupo Siemens TIA Openness e reinicie o processo.), o pacote de software para o Siemens TIA Portal Openness deverá ser instalado. Talvez você também precise executar o procedimento em Como adicionar um usuário ao Siemens® TIA Openness.

    Import CAx Data

  13. Selecione o caminho de origem e o arquivo AML criado anteriormente.

  14. Clique em Open (Abrir). O Siemens TIA Portal importa os dados de configuração do TeSys island a partir do arquivo AML.

    Importação do arquivo CAx

    A configuração do TeSys™ island está listada dentro da árvore do projeto, sob Tesys island Devices (Dispositivos do TeSys island) e na vista Networks & Devices (Redes e dispositivos) do Siemens TIA Portal.

NOTA:
  • Se você já tiver importado uma configuração do TeSys island para o Siemens TIA Portal e precisar alterá-la, o uso do procedimento acima poderá causar a perda da configuração feita no Siemens TIA Portal após a primeira importação. O resultado pode ser que o dispositivo não fique mais associado ao PLC, que os endereços I e Q ou de rede dos módulos sejam redefinidos para seus valores padrão ou que o dispositivo seja movido novamente para a pasta “TeSys Island devices” (Dispositivos do TeSys island). Para evitar esses tipos de reversões, use o procedimento descrito em Como atualizar uma configuração de TeSys™ island existente no TIA Portal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?