Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação
Perfil de bloco de funções
Tipo de bloco de funções |
Bloco de funções de controle de avatar. |
Tipo de acesso a dados |
Cíclico (leitura/gravação) e acíclico (leitura). |
Uso previsto |
Avatar de carga “Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação”. |
Funcionalidade |
O bloco de funções Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação é usado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso). |
As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.