DP_SIL_Interface_Module_AssetMgmt (PROFIBUS DP)
As tabelas a seguir fornecem informações sobre os parâmetros da interface do bloco de funções.
Entradas
Entrada |
Tipo de dados |
Descrição |
Categoria de variável |
---|---|---|---|
i_xEnable |
BOOL |
Ativa o processamento de blocos de funções. Os dados cíclicos serão lidos/gravados na interface de E/S do hardware. |
Controle de blocos de funções |
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
Pode ser utilizada para bloquear a execução acíclica se a comunicação acíclica de outro bloco de funções estiver ativa. |
Controle de blocos de funções |
i_xExecute |
BOOL |
Inicia uma solicitação acíclica quando há uma margem em elevação. |
Controle de blocos de funções |
i_hwModuleHWID |
HW_IO |
Deve corresponder ao identificador de hardware do dispositivo relacionado para que a comunicação acíclica possa ser executada. |
Parâmetro de comunicação |
Saídas
Saída |
Tipo de dados |
Descrição |
Categoria de variável |
---|---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o bloco de funções do avatar está ativado ou uma solicitação acíclica está ocupada. |
Status de blocos de funções |
q_xError |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, ocorreu um erro detectado durante a execução do bloco de funções do avatar. Para obter informações detalhadas sobre o erro detectado, consulte o valor da ID do erro. |
Status de blocos de funções |
q_dwErrorID |
DWORD |
A ID do erro mostra informações detalhadas sobre o erro detectado ocorrido. Os valores possíveis são mostrados na tabela a seguir. |
Status de blocos de funções |
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
O status Acíclico fornece informações detalhadas sobre a comunicação acíclica da rede de campo, incluindo detalhes de erros detectados. Para obter informações detalhadas sobre os valores de status, consulte Biblioteca de blocos de funções. |
Status de blocos de funções |
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, uma solicitação acíclica ainda está ocupada. |
Status de blocos de funções |
q_udtProductData |
UDT_ProductData |
Contém todos os dados do produto relevantes do dispositivo. |
Dados acíclicos |
q_udiTimeOn |
UDINT |
Há quanto tempo o dispositivo está ligado. |
Dados acíclicos |
q_uiNumDevEvt |
UINT |
O número de eventos detectados no dispositivo. |
Dados acíclicos |
q_udiNumDevicePowOn |
UDINT |
O número de ciclos de energização do dispositivo. |
Dados acíclicos |
q_udiNumSILStop |
UDINT |
O número de Paradas SIL do dispositivo. |
Dados acíclicos |