DOCA0272PTBR-00

Motor de duas velocidades

Perfil de bloco de funções

Tipo de bloco de funções

Bloco de funções de controle de avatar.

Tipo de acesso a dados

Cíclico (leitura/gravação) e acíclico (leitura).

Uso previsto

Avatar de carga “Motor de duas velocidades”.

Funcionalidade

O bloco de funções Motor de duas velocidades é utilizado para gerenciar um motor de duas velocidades.

As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?