DOCA0272PTBR-00

Membros suportados de UDT_Control

Nem todos os membros do tipo definido pelo usuário “UDT_Control” (consulte UDT_Control) são suportados por todos os avatares. A tabela a seguir fornece uma visão geral de quais elementos estão disponíveis para o avatar. Os valores não suportados sempre utilizarão o valor padrão.

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508.

Elementos

Elemento

Subelemento

Suportado

MotorTemperature

N/A

Sim

SILGroup

N/A

Não

ThermalCapacity

N/A

Sim

AlarmMsg1

GroundCurrent

Sim

ThermalOverload

Sim

PhaseUnbalance

Sim

Subcorrente

Sim

AlarmMsg2

Sobrecorrente

Sim

MotorOverheat

Sim

TripMsg1

GroundCurrent

Sim

ThermalOverload

Sim

LongStart

Sim

Rotor bloqueado

Sim

PhaseUnbalance

Sim

Subcorrente

Sim

Bloqueio na partida

Sim

TripMsg2

PhConfig

Sim

Sobrecorrente

Sim

PhaseLoss

Sim

PhaseReversal

Sim

MotorOverheat

Sim

TimeToTrip

N/A

Sim

TimeToReset

N/A

Sim

PAStatusReg1

PA0Status

Sim

PA1Status

Sim

PA2Status

Sim

PA3Status

Sim

PA4Status

Sim

PA5Status

Sim

PA6Status

Sim

PA7Status

Sim

PA8Status

Sim

PA9Status

Sim

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?