DOCA0272PTBR-00

Módulo de E/S, Gerenciamento de ativos

Perfil de bloco de funções

Tipo de bloco de funções

Bloco de funções de dispositivo.

Tipo de acesso a dados

Acíclico (leitura).

Uso previsto

Dispositivos Módulo de E/S.

Funcionalidade

O bloco de funções Módulo de E/S, Gerenciamento de ativos retorna o status dos dados acíclicos de gerenciamento de ativos do dispositivo especificado.

As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?