DOCA0272PTBR-00

DP_I/O_Module_AssetMgmt (PROFIBUS DP)

As tabelas a seguir fornecem informações sobre os parâmetros da interface do bloco de funções.

Entradas

Entrada

Tipo de dados

Descrição

Categoria de variável

i_xEnable

BOOL

Ativa o processamento de blocos de funções. Os dados cíclicos serão lidos/gravados na interface de E/S do hardware.

Controle de blocos de funções

i_xAcyclicBusy

BOOL

Pode ser utilizada para bloquear a execução acíclica se a comunicação acíclica de outro bloco de funções estiver ativa.

Controle de blocos de funções

i_xExecute

BOOL

Inicia uma solicitação acíclica quando há uma margem em elevação.

Controle de blocos de funções

i_hwModuleHWID

HW_IO

Deve corresponder ao identificador de hardware do dispositivo relacionado para que a comunicação acíclica possa ser executada.

Parâmetro de comunicação

Saídas

Saída

Tipo de dados

Descrição

Categoria de variável

q_xActive

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o bloco de funções do avatar está ativado ou uma solicitação acíclica está ocupada.

Status de blocos de funções

q_xError

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, ocorreu um erro detectado durante a execução do bloco de funções do avatar. Para obter informações detalhadas sobre o erro detectado, consulte o valor da ID do erro.

Status de blocos de funções

q_dwErrorID

DWORD

A ID do erro mostra informações detalhadas sobre o erro detectado ocorrido. Os valores possíveis são mostrados na tabela a seguir.

Status de blocos de funções

q_dwAcyclicStatus

DWORD

O status Acíclico fornece informações detalhadas sobre a comunicação acíclica da rede de campo, incluindo detalhes de erros detectados. Para obter informações detalhadas sobre os valores de status, consulte Biblioteca de blocos de funções.

Status de blocos de funções

q_xAcyclicBusy

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, uma solicitação acíclica ainda está ocupada.

Status de blocos de funções

q_udtProductData

UDT_ProductData

Contém todos os dados do produto relevantes do dispositivo.

Dados acíclicos

q_udiTimeOn

UDINT

Há quanto tempo o dispositivo está ligado.

Dados acíclicos

q_uiNumDevEvt

UINT

O número de eventos detectados no dispositivo.

Dados acíclicos

q_udiNumDevicePowOn

UDINT

O número de ciclos de energização do dispositivo.

Dados acíclicos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?