DOCA0272PTBR-00

Hora do sistema

Perfil de bloco de funções

Tipo de bloco de funções

Bloco de funções de avatar do sistema.

Tipo de acesso a dados

Acíclico (leitura/gravação).

Uso previsto

Avatar do sistema (interface de rede).

Funcionalidade

O bloco de funções Hora do sistema lê e grava a hora do sistema da interface de rede. O comando de gravação tem a prioridade mais alta.

As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?