DOCA0272PTBR-00

UDT_Energy

O UDT Energy é utilizado para transferir os dados acíclicos de energia de um avatar, como informações sobre potência e energia ativa/reativa. As interfaces dos blocos de funções genéricos de avatar do PROFINET IO e do PROFIBUS DP contêm esse UDT como um parâmetro.

Elementos

Elemento

Tipo de dados

Descrição

TotActPower

DINT

Potência ativa total para o avatar. (Unidade: W)

MaxTotActPow

DINT

Valor máximo da potência ativa para o avatar (Unidade: W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

Data e hora em que o valor de potência ativa máxima foi registrado.

TotReactPower

DINT

Valor da potência reativa total para o avatar (Unidade: VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Valor máximo da potência reativa para o avatar (Unidade: VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

Data e hora em que o valor de potência reativa máxima foi registrado.

TruePowFact

USINT

Valor do fator de potência verdadeiro.

MinTruePowFact

USINT

Valor mínimo do fator de potência verdadeiro.

MaxTruePowFact

USINT

Valor máximo do fator de potência verdadeiro.

MinTruePowFactTimestamp

DTL

Data e hora em que o valor mínimo do fator de potência verdadeiro foi registrado.

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

Data e hora em que o valor máximo do fator de potência verdadeiro foi registrado.

TotActEnergy

UDINT

Valor de energia ativa total para todos os avatares do sistema com monitoramento de energia ativado. (Unidade: Wh)

TotReactEnergy

UDINT

Valor de energia reativa total para todos os avatares do sistema com monitoramento de energia ativado. (Unidade: VARh)

ToU_TotActEnergyCh1

UDINT

Canal 1: ToU (Tempo de uso), valor de energia ativa total.

ToU_TotActEnergyCh2

UDINT

Canal 2: ToU (Tempo de uso), valor de energia ativa total.

ToU_TotActEnergyCh3

UDINT

Canal 3: ToU (Tempo de uso), valor de energia ativa total.

ToU_TotActEnergyCh4

UDINT

Canal 4: ToU (Tempo de uso), valor de energia ativa total.

ToU_TotReactEnergyCh1

UDINT

Canal 1: ToU (Tempo de uso), valor de energia reativa total.

ToU_TotReactEnergyCh2

UDINT

Canal 2: ToU (Tempo de uso), valor de energia reativa total.

ToU_TotReactEnergyCh3

UDINT

Canal 3: ToU (Tempo de uso), valor de energia reativa total.

ToU_TotReactEnergyCh4

UDINT

Canal 4: ToU (Tempo de uso), valor de energia reativa total.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?