DOCA0272PTBR-00

Acesso a dados

Como indicado anteriormente, os blocos de funções utilizam mecanismos de comunicação cíclicos e acíclicos para recuperar dados do TeSys™ island e enviar dados para ele, dependendo de sua funcionalidade.

As seções a seguir fornecem uma visão geral de como esses dois mecanismos de comunicação podem ser controlados na interface do bloco de funções, quais informações de status estão disponíveis sobre a comunicação e quais parâmetros estão envolvidos na configuração do acesso aos dados.

Variáveis para controlar a comunicação cíclica

Status de blocos de funções

Variáveis para controlar a comunicação do avatar

Status do avatar

Variáveis para controlar a comunicação acíclica

Resultados da comunicação acíclica

Parâmetros para a comunicação cíclica e acíclica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?