DOCA0272PTBR-00

Gerenciamento de energia do avatar

Perfil de bloco de funções

Tipo de bloco de funções

Bloco de funções genérico de avatar.

Tipo de acesso a dados

Cíclico (gravação) e acíclico (leitura).

Uso previsto

Todos os avatares de carga, aplicação e dispositivo. Para os avatares de dispositivo “E/S analógica” e “E/S digital”, os dados podem ser recuperados, mas só conterão valores padrão, uma vez que esses avatares não suportam essa funcionalidade.

Funcionalidade

O bloco de funções Energia do avatar retorna o status dos dados de energia do avatar especificado.

As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?