DOCA0272PTBR-00

Como adicionar um novo PLC

Para adicionar um novo PLC ao projeto, siga estas etapas:

  1. Abra um projeto existente.

  2. Clique em Add new device (Adicionar novo dispositivo). Clique em Controllers (Controladores), navegue até o PLC e selecione OK.

    Add New Device (Adicionar novo dispositivo)

  3. O novo PLC é exibido na Topology view (vista da topologia). Selecione Network View (Vista da rede) para visualizar e atribuir o dispositivo do TeSys™ island.

    Vista da rede

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?