Módulo de interface SIL, Gerenciamento de ativos
Perfil de bloco de funções
Tipo de bloco de funções |
Bloco de funções de dispositivo. |
Tipo de acesso a dados |
Acíclico (leitura). |
Uso previsto |
Dispositivos Módulo de interface SIL. |
Funcionalidade |
O bloco de funções Módulo de interface SIL, Gerenciamento de ativos retorna o status dos dados acíclicos de gerenciamento de ativos do dispositivo especificado. |
As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o dispositivo.